Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Stromverteilung in Hochschulen und Universitäten
Die Anforderungen an die Stromverteilung in Hochschulen können sehr unterschiedlich sein. Ob Rechenzentrumsumgebung, Forschungslabor oder Mensen und Hörsäle, Starline-Produkte sind in jeder Umgebung die ideale Lösung für die Stromverteilung.
Starline Track Busway
FLEXIBILITÄT
Dank der durchgängigen Zugangsöffnung im Starline Track Busway ist ein Zugang zur Stromversorgung überall dort möglich, wo er benötigt wird. Diese Flexibilität ist wichtig, um den ständigen Veränderungen gerecht zu werden, die in den verschiedenartigen Umgebungen an Hochschulen auftreten können. Der Track Busway lässt sich in jeder elektrischen Konfiguration installieren, die für eine Laborumgebung benötigt wird, kann jedoch auch sektionsweise installiert werden, um die steigenden Anforderungen in einem Rechenzentrum zu berücksichtigen.
ZUVERLÄSSIGKEIT
Der Busway-Aufbau mit Klemmverbindung ist einer der Hauptgründe für die extrem hohe Zuverlässigkeit des Starline Track Busway. Starline-Abgangskästen werden mit einem einzigartigen Drehschnellverschluss mit Klemmverriegelung in den Busway eingesetzt. Diese ausgefeilte Verbindungsmethode sorgt für unterbrechungsfreien Betrieb.
KOSTENEINSPARUNGEN
Starline Track Busway hilft Ihnen, den effizienten Betrieb Ihrer Anlagen sicherzustellen, wobei die Kosten geringer sind als bei herkömmlichen Leitungen und Kabeln. Aufgrund der langlebigen und bequemen Konstruktion mit einer offenen Zugangsöffnung können die Kosten für teure Elektrikerarbeiten und routinemäßige Wartungsarbeiten vollständig vermieden werden.
Starline Plug-In Raceway
FLEXIBILITÄT
Der Plug-in Raceway ist ein Stromverteilungssystem, dass erweiterbar und versetzbar ist. Das System ermöglicht es Ihnen, sich ändernden Anforderungen von Einrichtungen und Anlagen zu berücksichtigen, da das System problemlos erweitert, verändert oder verlagert werden kann. Wenn ein Stromversorgungsanschluss benötigt wird, müssen Sie die vormontierten Module lediglich an der gewünschten Position in die Rückwand des Leitungskanals einsetzen. Wenn Sie das Gerät versetzen oder das Layout einer Anlage ändern möchten, ist dies problemlos möglich, ohne dass Sie sich über die Position der Steckdosen Gedanken machen müssen.
ZUVERLÄSSIGKEIT
Der Plug-in Raceway erfüllt die NEC- und UL-Normen und trägt das ETL-Zeichen. Die Plug-in-Module für den Raceway bestehen aus einer Abdeckung, einem Steckkopf sowie Abzweigungen mit Verriegelungsmechanismen, die auf der Rückwand einrasten und dadurch jederzeit für eine stabile, zuverlässige Verbindung zur Stromversorgung sorgen, wo sie benötigt wird.
KOSTENEINSPARUNGEN
Der Starline Plug-in Raceway ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Da die Installation in einem Drittel der Zeit erledigt werden kann, die für andere Systeme benötigt wird, sind die entsprechenden Arbeitskosten deutlich niedriger. Doch nicht nur die anfänglichen Arbeitskosten sind geringer. Dank der Flexibilität und Zuverlässigkeit des Installationskanals ist die Unterstützung durch einen Elektriker nicht mehr notwendig, sodass auch die Kosten für zukünftige Wartungsarbeiten niedriger sind.
OPTISCH ANSPRECHEND
Der Raceway verfügt über eine glatte Aluminiumoberfläche und benötigt dank seines kompakten Aufbaus nur sehr wenig Platz. Der Starline Plug-in Raceway ist mit einer Oberfläche in Schwarz, Weiß, Silber-Metallic sowie in kundenspezifischen Farben erhältlich.
Starline Stromverteilungssysteme werden in den unterschiedlichsten Einrichtungen auf dem Hochschulgelände genutzt, angefangen bei Mensen und Seminarräumen bis hin zu Sportanlagen, Hörsälen und Theatern. Egal, ob Sie neue Geräte hinzufügen oder bestehende Anlagen versetzen möchten, mit den flexiblen, anpassbaren und langlebigen Starline-Stromverteilungslösungen können Sie jede Herausforderung meistern.