Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Stromverteilung und -überwachung für den industriellen Einsatz
In einer industriellen oder Fertigungsumgebung sind zuverlässige und bequeme Anschlussmöglichkeiten an die Stromversorgung sowie Informationen zum Leistungsverbrauch unverzichtbar. Egal, ob es sich um das Montageband eines Automobilherstellers, eine Umgebung mit Fertigungsinseln oder einen klassischen Maschinensaal handelt, Starline-Produkte tragen dazu bei, die Effizienz der Fertigung zu maximieren.
Starline Track Busway
ZUVERLÄSSIGKEIT
Der Starline Track Busway wird seit Jahrzehnten erfolgreich unter rauen und risikoreichen Bedingungen eingesetzt. Die hochwertigen Materialien und die überragende Konstruktion sorgen für eine nahtlose Verbindung und vermeiden damit das Risiko eines Stromversorgungsausfalls oder teurer Stillstandszeiten. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Starline zu den bevorzugten Anbietern für Stromverteilungssysteme für Industrie- und Fertigungsunternehmen gehört.
FLEXIBILITÄT
Zu den besonderen Merkmalen des Starline Track Busway zählt die durchgehende Zugangsöffnung, die überall dort einen Stromversorgungsanschluss ermöglicht, wo dieser erforderlich ist. Diese Flexibilität ist ideal für Umgebungen wie Montagebänder und Fertigungsinseln, da der Anschluss an die Stromversorgung kein Problem darstellt, falls andere Maschinen oder Änderungen des Arbeitsprozesses erforderlich sind.
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
In vielen Einrichtungen machen die sich ständig ändernden Anforderungen an die Anlagenstromversorgung ein Stromverteilungssystem notwendig, das in der Lage ist, kompakte Plug-ins zur Verfügung zu stellen, während es gleichzeitig in der Lage sein soll, sich an sich verändernde Anlagenkonfigurationen anzupassen. Der Starline Track Busway unterstützt Stromstärken von bis zu 800 A und Plug-in-Anschlusseinheiten für jede NEMA®-Konfiguration. Das zukunftsorientierte System kann problemlos und in kürzester Zeit umkonfiguriert werden, um sich verändernden Anforderungen an die Stromversorgung zu berücksichtigen.
Starline Plug-In Raceway
FLEXIBILITÄT
Der Plug-In Raceway mit demselben Plug-and-Play-Prinzip wie der Track Busway – allerdings für Wandmontage – ist ebenfalls hervorragend für die Stromversorgung in industriellen Umgebungen geeignet. Da er anpassbar und uneingeschränkt versetzbar ist, bildet der Raceway eine ideale Ergänzung für schlanke Fertigungsumgebungen. Er bietet die Möglichkeit, sich ändernde Anforderungen von Einrichtungen und Anlagen zu berücksichtigen, da das System problemlos erweitert, verändert oder verlagert werden kann. Wenn ein Stromversorgungsanschluss benötigt wird, müssen Sie die vormontierten Module lediglich an der gewünschten Position in die Rückwand des Leitungskanals einsetzen.
ZUVERLÄSSIGKEIT
Der Plug-in Raceway erfüllt die NEC- und UL-Normen und trägt das ETL-Zeichen. Die Plug-in-Module für den Raceway bestehen aus einer Abdeckung, einem Steckkopf sowie Abzweigungen mit Verriegelungsmechanismen, die auf der Rückwand einrasten und dadurch jederzeit für eine stabile, zuverlässige Verbindung zur Stromversorgung sorgen, wo sie benötigt wird.
Starline Critical Power Monitor (CPM)
ABRUFBARE DATEN
Starline CPM stellt Ihnen Informationen genau dann und dort zur Verfügung, wo Sie sie benötigen. Das optionale Display ermöglicht die lokale Anzeige von Daten. Darüber hinaus können viele Parameter über die integrierte Webseite angezeigt werden. Die meisten Gebäudemanagementsysteme werden unterstützt, sodass Informationen weiterhin über eine vertraute Oberfläche verfolgt werden können.
LASTVERTEILUNG
Starline CPM hilft Ihnen, ungleichmäßige Lastverteilungen zu ermitteln und zu charakterisieren, bevor sie sich auf die Anlagenleistung auswirken oder für Ausfälle sorgen. Durch die fortlaufende Überwachung jeder Phase ist es möglich, Veränderungen durch neue Geräte oder schwankende Lastbedingungen zu erkennen. Das Wissen um solche unausgewogenen Lastverteilungen ist ein erster Schritt; für eine schnelle Reaktion auf ein mögliches Problem ist es jedoch notwendig, die Ursache einzugrenzen. Aus diesem Grund kann Starline CPM so konfiguriert werden, dass Daten mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad erfasst werden können, angefangen bei einer ganzen Stromversorgung bis hin zu jeder einzelnen Steckdose.
FLEXIBILITÄT
Starline CPM lässt sich problemlos anpassen, um notwendige Änderungen oder Erweiterungen zu ermöglichen. Sowohl serielle als auch Ethernet-basierte Verbindungen können in Reihe geschaltet werden, um die Verkabelung zu vereinfachen. Mit der optionalen Wi-Fi-Version (802.11n) kann die kabelgebundene Kommunikation auch komplett entfallen.
Kontinuierliche Änderungen an einer Fertigungshalle führen zu einem enormen Druck, mit der Produktion Schritt zu halten und die Kosten auf ein Minimum zu beschränken. Durch die Installation von Starline-Produkten können Sie diesen Druck nicht nur minimieren, sondern auch schnell Anpassungen vornehmen, um die Produktionsanforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, was ihr Vertrauen in Sie und die Kundenbindung stärkt. Starline hat in vielen Industrie- und Produktionsanlagen mitgewirkt, um die Stromversorgung der jeweiligen Einrichtungen neu zu konfigurieren.