Winar Connection Starlineによる製造業向けの柔軟な電力既存施設に納まらなくなったため、オハイオ州に本社を置くカスタムケーブルメーカーのWinar Connectionは事業の成長を今よりもうまく支援する工場の建設に着手しました。Starline Track BuswayでWinarがダウンタイムを最小化し、施設の電源変更に伴うコストを削減した方法についてご覧ください。 ケーススタディのダウンロード 特長 Track Busway Critical Power Monitor メーカー ケーススタディ 課題従来の配管と配線による配電では運用効率と出力に限界がある工場内で機器を追加したり、移動するには、労働力の調達が必要だし、たいていは6週間ないし8週間かかる変更のためのダウンタイムが生産性と収入の減少につながる 解決策Track Busway、400アンペアシステムと100アンペアシステムStarline Critical Power Monitor をエンドフィードに組込 メリット回路を設置、移動する電気技師が不要に今では仕事場の変更を社内チームが数日で実現レイアウト変更に伴うダウンタイムとコストの削減変更や機械の新規導入が柔軟に 施設に最適な配電システムの選択が、複雑になることはわかっています。当社チームがお手伝いいたします。 専門家への連絡 お勧め商品 Track Busway Track Busway40アンペアから250アンペアまで、Starline Track Buswayはカスタマイズ対応の配電システムで、まさに必要な場所に電力を供給するように設計されています。 詳細情報 Critical Power Monitor Critical Power MonitorStarline Critical Power Monitorはリアルタイムデータを提供し、BMSとの互換性があるので、高い信頼性、接続性、負荷分散のための即時フィードバックを保証します。 詳細情報 リソース 最新の製品パンフレット、マニュアルやビデオ、ケーススタディ、ホワイトペーパーなどについては当社のリソースセンターをご覧ください。 リソースの参照 連絡先 次のプロジェクトに関する会話の準備はできていますか?当社のグローバルチームがお手伝いいたします。 お問い合わせ 特長 Track Busway Critical Power Monitor メーカー ケーススタディ