아크 플래시란 무엇이며 중요한 이유는 무엇입니까?
아크 플래시는 배전 시스템에서 가장 심각한 안전 위험 중 하나입니다. 아크 플래시는 전력 시스템의 고장 또는 단락으로 인한 갑작스러운 전기 에너지 방출입니다. 아크 플래시는 먼지, 결로, 우발적인 접촉 또는 장비 고장으로 인해 발생합니다. 사고로 인한 영향은 막대하여 심한 장비 손상, 예상치 못한 다운타임, 규제 처벌 및 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.
전력 시스템이 더욱 강력해지고 복잡해지면서 아크 플래시로 인한 사고의 위험과 심각성이 늘어나고 있습니다. 전력 요구량이 빠르게 증가하고 기반 시설을 조정해야 하는 오늘날의 데이터 센터에서는 특히 그렇습니다. 안전한 전기 환경을 유지하는 담당자라면 이러한 위험에 대해 이해하는 것이 중요합니다.
새로운 안전 환경
지난 2년 동안 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC)을 통해 평균 랙 밀도가 8kW에서 17kW로 오르며, 30kW까지 상승할 것으로 예상(2027년)됩니다. 이렇게 수치가 늘어나면서 입사 에너지 수준이 높아지고 아크 플래시의 가능성이 높아져 위험 완화의 중요성이 어느 때보다도 커졌습니다. 이와 동시에 제한된 빈 공간으로 인해 더 안전하고 스마트하여 더 작은 전력 솔루션이 필요해졌습니다. 직원의 안전을 보호하고 OSHA 및 NFPA 70E를 준수하기 위해 작업자는 스마트한 모니터링, 안전한 시스템 설계 및 적절한 작업자 교육에 투자해야 합니다.