Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.
Centro de datos/misión crítica
Starline ofrece las perfectas soluciones de distribución de energía y monitoreo para los entornos de misión crítica, ya sean empresariales, de housing o pods. Reconocidos por su fiabilidad, flexibilidad y diseño eficaz, todos los productos de Starline cumplen roles principales dentro de la industria.
Track Busway de Starline
AÉREOS, NO BAJO PISO
Track Busway de Starline es un sistema aéreo de distribución de energía, por lo que no habrá ninguna jungla de cables que obstruyan el flujo de aire bajo el piso elevado. De esta manera, Starline se convierte en uno de los sistemas de mayor eficiencia energética que puede adquirir. Otro beneficio de la disposición aérea es que no habrá necesidad de llamar a un electricista para que realice cableados complicados cuando deba instalar otro bastidor de servidor. Solo debe insertar una unidad enchufable en cualquier parte de la ranura de acceso continuo y abierto del electroducto, y derivar energía hacia donde la necesite.
MENOR COSTO TOTAL DE PROPIEDAD
Track Busway de Starline ha demostrado poseer un menor costo total de propiedad que los métodos tradicionales de distribución de energía bajo piso. El bajo costo del material se limita al costo de material de los conductos y cables, y es mucho más barato que los electroductos convencionales y de mayor tamaño. Sin embargo, donde realmente se ve la diferencia es en la disminución significativa de tiempos y costos durante la instalación y el mantenimiento. Con Track Busway de Starline, se pueden eliminar los tableros, las grandes líneas de conductos y cables, y los costos de instalación y mantenimiento que crecen día a día.
FLEXIBILIDAD
Track Busway de Starline suministra la energía necesaria para expandir, reconfigurar y reubicar operaciones con facilidad. Mediante una instalación rápida y una ranura de acceso continuo a la energía, las unidades enchufables de Starline se pueden agregar donde haga falta energía en solo cuestión de minutos. En consecuencia, nunca deberá reservar capital importante hasta que sea completamente necesario expandir el sistema de distribución eléctrica.
Además, las unidades enchufables de Starline se pueden personalizar en su totalidad para satisfacer sus necesidades. Algunas opciones son tomacorrientes, disyuntores, cables colgantes y monitores de energía.
FIABILIDAD
En todas las instalaciones de centros de datos, es absolutamente crítico contar con un tiempo de funcionamiento sin interrupciones. Para satisfacer esta necesidad, las unidades enchufables para Track Busway de Starline cuentan con un método único de conexión: se insertan, se giran y traban, y calzan por compresión. Cuando las unidades enchufables completan el giro de 90 grados en el electroducto, el calce por compresión garantiza que la conexión será constante y confiable. De esta manera, se eliminan las interrupciones de energía. Además, una vez que se insertó la unidad enchufable, se puede asegurar o trabar en su lugar. Así, disminuye el riesgo de un corte accidental de energía.
Plug-In Raceway de Starline
FLEXIBILIDAD
Plug-In Raceway le ofrece una flexibilidad muy parecida a la de Track Busway: la posibilidad de expandir, reconfigurar y reubicar el sistema donde se necesite energía. Esto permite mejorar la capacidad de satisfacer los requisitos futuros que cambian día a día y lo convierte en uno de los productos más “verdes” del mercado en la actualidad. Cuando cambie exhibidores o agregue módulos, será fácil reconfigurar los circuitos, tomacorrientes y cableado. Solo debe enchufar los módulos ya ensamblados en el panel posterior. Además, la canaleta eléctrica es escalable y fácil de reubicar. En consecuencia, no importa si debe expandir sus instalaciones o reubicarlas en su totalidad ya que Plug-In Raceway permite agregar elementos y se puede transportar para continuar proporcionando conexiones energéticas.
COSTOS MÁS BAJOS
Con Plug-In Raceway de Starline, la instalación es rápida y sencilla. En comparación con otros sistemas, los costos de mano de obra asociados son mucho más bajos ya que se tarda un tercio menos de tiempo en instalarlo. Además de contar con menores costos de mano de obra inicial, los futuros costos de mantenimiento también serán más bajos porque no habrá necesidad de llamar a un electricista ya que la canaleta eléctrica es extremadamente flexible y confiable.
FIABILIDAD
Está comprobado que Plug-In Raceway cumple con las normas NEC y UL, y cuenta con la marca ETL. Los empalmes y las unidades enchufables son duraderos y no requieren ningún tipo de mantenimiento. Es por eso que es la solución perfecta para suministrar energía día y noche. Los módulos enchufables de la canaleta eléctrica incluyen una cubierta, una clavija de conexión y brazos de retención que se encajan en su lugar a lo largo del panel posterior. De esta manera, se garantiza una robusta y confiable conexión a la energía en cualquier lugar y momento que se la necesite.
Critical Power Monitor (CPM) de Starline
DATOS ACCESIBLES
CPM de Starline proporciona información en el momento y lugar que usted la requiera. De manera local, usted puede ver los datos en la pantalla opcional. De manera remota, usted puede ver varios parámetros desde la página web integrada. Tanto la gerencia de las instalaciones como la de los centros de datos estarán satisfechas con la información disponible a través de sus soluciones de BMS y DCIM ya que las comunicaciones vía serial y Ethernet trabajan simultáneamente.
GESTIÓN DE ENERGÍA GRANULAR
Es posible configurar CPM de Starline para cumplir con una gran variedad de requisitos de los centros de datos. En la alimentación de fin de línea, CPM de Starline simplifica el equilibrio de la carga por fases y el control de la carga total. En las unidades enchufables de Starline, las mediciones de electricidad y energía se capturan en el tomacorriente. En consecuencia, los gerentes de los centros de datos obtienen la granularidad de los datos necesarios para tomar decisiones informadas.
FLEXIBILIDAD
CPM de Starline puede ampliarse fácilmente para cumplir con las expansiones o los cambios inevitables. Los protocolos de comunicación serial y Ethernet proporcionan un puente tecnológico entre las instalaciones existentes y los requisitos futuros. La opción de Ethernet dual admite una topología tipo cadena que permite ahorrar en puertos de conmutador de red dentro de las instalaciones y simplifica mucho el cableado. Con la versión de wifi (802.11n) opcional, es posible eliminar por completo la comunicación cableada.
DC Solutions de Starline
AHORRO DE COSTOS
DC Solutions de Starline puede proveer una instalación de 380 VCC completa y diseñada a medida para su centro de datos. Desarrollada pensando en las cargas de trabajo de TI, esta topología se centra en los requisitos de energía de los equipos. Por lo tanto, les proporcionamos voltaje de corriente continua (VCC) a los equipos que solo necesitan energía de VCC, y eliminamos las conversiones costosas entre CA y CC.
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
Si bien nuestra motivación principal fue alcanzar un crecimiento general de la eficiencia energética entre 5 % y 10 %, hay otros atributos importantes que no deberían pasar desapercibidos, como un tamaño reducido, más fiabilidad, más ahorros de gastos de capital, una disminución en la huella de carbono y la integración a energías renovables sin complicaciones.
DC Solutions de Starline ya no es solo un concepto en un tablero de dibujos. De hecho, puede incorporar hoy mismo esta tecnología innovadora a su centro de datos. Starline es el proveedor de electroductos con más experiencia en esta tecnología, y podemos ofrecerle un sistema especialmente diseñado y personalizado para satisfacer las necesidades de su centro de datos de 380 VCC.