Centros de Datos
Universidad de Oxford
Oxford tuvo problemas de fallas en varios circuitos. Debido a la falta de protección localizada, una sola incidencia provocaba múltiples cortes, lo que obligaba al equipo de servicios de TI a examinar un gran número de disyuntores en el panel de distribución principal para intentar solucionar el problema.
Carga de Vehículos Eléctricos
Infraestructura de EVSE escalable y flexible
Tras adquirir sus primeras camionetas eléctricas, JE Dunn Construction necesitaba instalar estaciones de recarga para este tipo de vehículos en un estacionamiento situado junto a su sede central. Descubra cómo Track Busway serie S ayudó a JE Dunn a superar las limitaciones de espacio y, al mismo tiempo, proporcionó flexibilidad y escalabilidad a su creciente flota.
Energía flexible: carga de carritos de golf modernizada
Con el antiguo sistema eléctrico de Butler Country Club, era imposible cargar los 60 carritos de golf eléctricos de la flota al mismo tiempo. A fin de mejorar la eficiencia de las operaciones y proporcionar flexibilidad para los cambios futuros, Butler se actualizó reemplazando el voluminoso sistema anterior por un sistema de electroconductos Busway.
Fabricación y Laboratorios
Estudio de caso de Track Busway de Winar
A medida que Winar Connection empezó a evolucionar y a asumir un papel más importante en la fabricación, se enfrentó a múltiples limitaciones eléctricas. La incorporación de equipos de última generación planteó muchos retos, como decidir dónde colocarlos y esperar a que un electricista viniera a instalarlos.
Edificios Comerciales
Estudio de caso de distribución de energía de alto rendimiento
Una congregación cristiana no confesional de Orlando, Florida, quería hacer una remodelación a gran escala para convertir un antiguo local comercial en una nueva iglesia. Parte de esta renovación incluía la necesidad de un nuevo sistema de distribución de energía para alimentar su mural de video modular de alta resolución. El equipo de diseño y construcción de la iglesia necesitaba una solución que se ajustara a sus necesidades específicas.
Estudio de caso de Track Busway en el condado de Washington
Para el acontecimiento más importante del año, la Feria Agrícola, el recinto ferial tuvo que adaptarse a las necesidades eléctricas de más de 2400 expositores durante los 8 días que duró el festival. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron los responsables del recinto ferial fueron las paredes de bloques de hormigón de los edificios. Para ampliar los puntos de acceso eléctrico dentro de los pasillos, los electricistas tuvieron que anclar conductos y receptáculos montados en la pared.