상업용 건물의 면적과 기능은 매우 다양하며, 이러한 시설을 효율적으로 가동시키려면 신뢰할 수 있는 전력이 핵심입니다. 비즈니스 요구가 늘어남에 따라 기존의 파이프와 와이어 시스템은 유연하지 않고 변경하기에 비용이 많이 들었습니다. Starline의 모듈식 맞춤형 배전 제품군은 지속적인 전력 접속을 지원하고 당사의 플러그 앤 플레이 설계를 통해 향후 변경을 간소화합니다. 당사의 로우 프로파일 시스템은 건물의 미적 감각에 완벽히 어우러지도록 원하는 색상으로 선택하거나 천장에 매립할 수 있습니다.
사무실 환경
변화하는 사무실 환경에서, 시설 관리자와 권리자는 비싼 재배선 없이도 발전하는 레이아웃에 따라 변화하는 전력에 대한 접속이 필요합니다. 당사의 맞춤식 전력 솔루션은 새 권리자나 그룹 협업을 위해 종종 재배열되거나 재구성되는 공간에 대한 유연성을 제공합니다.
공연장
버스웨이 구성의 신뢰성과 트랙 조명의 다양성이 결합된 당사 시스템은 극장, 콘서트장 및 기타 행사장의 변화하는 요구에 따라 콘센트 박스와 드롭 코드를 맞춤식으로 제공합니다. 당사 시스템은 DMX 커넥터와 통합되어, 버스웨이에서 프로토콜과 디지털 통신을 직접 실행할 수 있습니다.
교육
카페와 교실부터 강당과 작업장에 이르기까지 Starline 배전 솔루션은 확장성과 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 새 장비를 추가하거나 원하는 항목을 이전하려고 할 때 당사의 조정식 시스템으로 필요한 곳에 빠르게 전력을 접속할 수 있습니다.
컨벤션 센터
여러 행사에 맞춰 레이아웃을 조정할 수 있는 유연성과 더 높은 전력 밀도가 필요한 대형 컨벤션 센터에서 Starline 배전 시스템은 이상적인 솔루션입니다. 높은 전력 버스웨이 시스템부터 트랙 버스웨이에 이르기까지 당사 솔루션은 변화하는 시설 요구를 충족하는 신뢰할 수 있고 유연한 전력을 공급하도록 설계되었습니다.
Featured Resources
Fairgrounds Case Study
See how the Washington County Fairgrounds used busway to support the changing electrical needs of their event facilities.
당사의 Track Busway 시스템은 160~1,250암페어로 다양하여 상업용 건물의 변화하는 요구 사항에 맞는 다양한 전력 요건을 충족합니다. Track Busway는 주문에 따라 구성되었으며 향후 수정이나 추가를 단순화하도록 설계되어, 건물 수명 주기 동안 비용이 절감됩니다.