상업용 건물의 면적과 기능은 매우 다양하며, 이러한 시설을 효율적으로 가동시키려면 신뢰할 수 있는 전력이 핵심입니다. 비즈니스 요구가 늘어남에 따라 기존의 파이프와 와이어 시스템은 유연하지 않고 변경하기에 비용이 많이 들었습니다. Starline의 모듈식 맞춤형 배전 제품군은 지속적인 전력 접속을 지원하고 당사의 플러그 앤 플레이 설계를 통해 향후 변경을 간소화합니다. 당사의 로우 프로파일 시스템은 건물의 미적 감각에 완벽히 어우러지도록 원하는 색상으로 선택하거나 천장에 매립할 수 있습니다.
산업 부문
사무실 환경
변화하는 사무실 환경에서, 시설 관리자와 권리자는 비싼 재배선 없이도 발전하는 레이아웃에 따라 변화하는 전력에 대한 접속이 필요합니다. 당사의 맞춤식 전력 솔루션은 새 권리자나 그룹 협업을 위해 종종 재배열되거나 재구성되는 공간에 대한 유연성을 제공합니다.
공연장
버스웨이 구성의 신뢰성과 트랙 조명의 다양성이 결합된 당사 시스템은 극장, 콘서트장 및 기타 행사장의 변화하는 요구에 따라 콘센트 박스와 드롭 코드를 맞춤식으로 제공합니다. 당사 시스템은 DMX 커넥터와 통합되어, 버스웨이에서 프로토콜과 디지털 통신을 직접 실행할 수 있습니다.
컨벤션 센터
여러 행사에 맞춰 레이아웃을 조정할 수 있는 유연성과 더 높은 전력 밀도가 필요한 대형 컨벤션 센터에서 Starline 배전 시스템은 이상적인 솔루션입니다. 높은 전력 버스웨이 시스템부터 트랙 버스웨이에 이르기까지 당사 솔루션은 변화하는 시설 요구를 충족하는 신뢰할 수 있고 유연한 전력을 공급하도록 설계되었습니다.
교육
카페와 교실부터 강당과 작업장에 이르기까지 Starline 배전 솔루션은 확장성과 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 새 장비를 추가하거나 원하는 항목을 이전하려고 할 때 당사의 조정식 시스템으로 필요한 곳에 빠르게 전력을 접속할 수 있습니다.
Featured Resources
Fairgrounds Case Study
See how the Washington County Fairgrounds used busway to support the changing electrical needs of their event facilities.
당사의 Track Busway 시스템은 160~1,250암페어로 다양하여 상업용 건물의 변화하는 요구 사항에 맞는 다양한 전력 요건을 충족합니다. Track Busway는 주문에 따라 구성되었으며 향후 수정이나 추가를 단순화하도록 설계되어, 건물 수명 주기 동안 비용이 절감됩니다.