Starline은 귀하 프로젝트의 성공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사 팀은 새 시스템의 동력 공급과 관련된 위험에 대해 인지하고 있으며, 바로 그 이유로 Starline Busway 및 Critical Power Monitor(CPM) 제품을 점검하고 테스트하고 보고하는 꼼꼼한 커미셔닝 프로세스를 설계했습니다. 당사의 커미셔닝 프로세스는 잠재적인 문제가 발생하기 전에 사전에 식별하여 방지합니다.
프로젝트의 장기적인 성공을 위해서 전체 커미셔닝 전에 Starline의 공인 기술자가 설치를 점검하고 확인하는 것이 중요합니다. 레벨 3 커미셔닝을 통해 설치가 안전 요건과 작업 표준을 준수하여 지속적인 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 버스웨이에 전원을 공급하기 전에 테스트를 수행해야 합니다.
특징
시스템 가동 및 인증
기계 및 전기 점검
버스웨이 육안 점검
절연 저항 측정
연속성 점검
상세한 시스템 가동 보고서
장점
안전한 전원 공급을 위해 제대로 설치해야 함
NETA ATS 사양 충족
장비에 대한 작업 보증 연장(플러그인 제외)
레벨 4 커미셔닝: 기능적 성능 테스트
숙련된 당사 팀이 종합적인 테스트 스크립트를 개발하여 레벨 4 커미셔닝의 기능을 수행합니다. 당사는 최대 100% 부하의 정격 시스템 암페어를 버스웨이에 전달하며, 이 단계에서는 버스웨이 시스템의 테스트를 중점으로 둡니다.
특징
모든 버스웨이 시스템의 전부하 테스트
FLIR 공인 기술자가 시행한 열 스캐닝
열 이미지를 포함한 종합 테스트 보고서
모든 버스웨이 테스트 장비 및 인력 지원
장점
문제를 사전에 점검, 진단 및 보고
향후 계획되지 않은 중단 시간의 위험 감소
성공적인 “가동”을 위한 프로젝트 일정 유지 관리
장비에 대한 보증 연장
레벨 5 커미셔닝: 통합 시스템 테스트
레벨 5 커미셔닝에서 당사 팀은 종합적인 테스트 스크립트를 개발하여 선택한 Commissioning Agent와 함께 레벨 5 커미셔닝 기능을 수행합니다. 당사는 최대 100% 부하의 정격 시스템 암페어를 버스웨이에 전달하며 PDU, UPS 및 전환 스위치 등의 기타 업스트림 장비를 테스트하는 동시에 당사의 Commissioning Agent와 함께 시스템을 테스트하여 안전성을 보장합니다.