Featured Resources
飲食ソリューション
トラックバスウェイ
Starline Track Buswayは、汎用でカスタマイズ可能な頭上配電ソリューションです。従来のシステムでは、配線が床面に設置されることが一般的ですが、Starlineのバスウェイシステムは天井に設置されるため、貴重な床スペースが解放されます。このシステムは、40アンペアから1250アンペアの範囲で注文に基づいて構成されるため、用途に合わせた独自設計が可能です。また、将来の変更や追加に対しても柔軟に対応できるため、長期的に使用可能で経済的です。
Critical Power Monitor (CPM)
Starline Critical Power Monitor (CPM)は、レベニューグレードのメーターで、Starline Track Buswayに統合することができます。また、既存の配電ブレーカー向けにスタンドアロンメーターとして設置することも可能です。CPMは、重要な負荷に関するリアルタイムの行動可能なデータを提供し、電気インフラストラクチャの効率を最大化します。このモニタリングにより、運用の最適化が可能になり、エネルギーの無駄を減らすことができます。